This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:VCC 引脚从7.36更改为3.4V、且 IC 不工作

Guru**** 2609915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702518/lm5175-vcc-pin-change-from-7-36-to-3-4v-and-ic-is-not-working

器件型号:LM5175

您好!

我们基于 LM5175设计了降压/升压直流/直流。 输入为5V 至24V、输出为7.2V 和10A。

有时、在意外负载之后、VCC 引脚会获得3.4V 电压、并且一旦施加小负载(~0.2A)、IC 就会停止工作。

正常运行期间的一些值:

  • VCC 7.32V
  • 模式1.85V
  • 输出电压7.18V
  • VENABLE 3.23V

IC 停止工作后、新值为:

  • VCC 3.4V
  • 模式1.85V
  • 输出电压7.18V
  • VENABLE 3.23V

我不确定是什么导致了电路中的意外负载、也不知道为什么在存在高负载时 IC 会损坏(如果这是原因)。  

我们在测试过程中发现的另一种情况是、当电源输入降低(电压和电流)时会发出声音。 我们建议用铅笔查找放射源、但很难找到。 当输入功率降低(电压或电流)时、电平声音会增大。

如果有任何建议指向解决方案、我们将不胜感激。

我们将制造第二个版本、并希望包含任何改进、以避免出现这些情况。  

谢谢

胡老

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅需说明一下、无负载时的输出为7.2V。 施加负载后、电压衰减至几乎为零。 所有外部组件似乎都在工作、因为一旦更换 LM 5175、一切都开始工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的
    我查看了所有 LM5175帖子、您参与了其中的许多活动、为客户问题提供了解决方案。 我没有发现与我类似的情况。 如果您能查看此帖子中报告的情况、我将不胜感激。
    谢谢、
    HU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lao、

    什么是负载和意外负载?
    您能否仅在 LM5175损坏之前实现200mA 的负载?
    您看到这种情况发生在什么情况下?

    快速建议测试的方法是填充升压桥臂上的缓冲器(R99 C34)。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 感谢您的反馈。

    我以相同的顺序回答您的问题:

    • 意外负载:直流/直流正在为热敏打印机供电。 有时、打印作业包含高密度黑色成分、这会导致直流/直流输出中出现高电流。
    • LM5175之前的电压。 使用工作台电源、我们将输入设置为5至24V [最大3A ]。 我们在输出中放置一个负载仿真器、从而从输入端获取所有功率。 当负载处于活动状态时、我们将输入电压从5V 更改为24V。 注意:我们需要调整负载以不通过输入功率。 发生这种情况时、电路会发出声音。 这是我们正在进行的故障排除(根据其他帖子的建议)。
    • 当 LM5175损坏时、输入电压固定为12V [最大值为3A ]。 我们计算出 IC 已损坏、因为输入中的电流会增加。 还不确定原因是因为电流在过长的时间内过高、还是因为某个地方存在高电压。 为了解决此问题、我们会监控 PGOOD 并在引脚变为零后禁用 IC。 在这种情况下、IC 也会受到损坏。  

    我们已经损坏了许多 IC。 我们还尝试使用负载模拟器确定一个条件、但还不幸运地找到。

    感谢您的建议。 我们将尝试这样做。 请您考虑这些建议后、我知道吗? 是否要避免 SW2中的高电压使二极管 D3反向并在 VCC 引脚中导致问题? 在这种情况下、您是否认为引导电容器 C32中的齐纳二极管也会在这方面有所帮助? 我们只是尝试了解 VCC 稳压器损坏的原因/原因。  

    再次感谢、

    老挝语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett Roecker (3456925),

    我们更新了 PCBA、包括肖特基钳位、以防止开关节点上出现过度负摆幅。 有关结果、请参阅随附的图。

    我们在包括新设备在内的电路板上执行了新的测试、并且能够使用5V 至24V 的输入[最大20A ]并模拟高达10A 的负载。 结果在所有范围内都正常。

    最后、我们通过"短路"测试损坏了2个 IC。 现在、我们已经定义了损坏 IC 的测试条件、并出现了前面提到的症状。 了解 这种情况后、您能否解释为什么 IC 短路保护不能按预期工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lao、

    您能不能在器件损坏时拍摄一些屏幕截图? 最好监控降压和升压开关节点以及 VCC 电压。 可能当输出短路时、其中一个引脚上存在过压、可能会导致损坏。

    谢谢、

    Garrett