Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPS65916
主题中讨论的其他器件:AM5718、
大家好、
我们正在使用 AM5718 + TPS659162开发电路板。
特别是关于 AM5718的勘误表 i862、我们使用的是"实现1":
- AM5718 RSTOUTN 连接到 PMIC NRESWARM 输入、PMIC RESET_OUT 直接将 AM5718 PORZ 置为有效
- PMIC GPIO_5/POWERHOLD 必须上拉至 VRTC (+1.8V)、因此在这种情况下、不允许软件直接关闭 PMIC
为了克服这一缺点、我们使用 PMIC 本身的 GPIO_2 (+1.8V VIO_IN 域)、当我们希望操作系统关闭 PMIC 时、将 GPIO_5/POWERHOLD 设置为"0"。
我们已经尝试过此实现、它运行正常、我们只需知道您是否认为它可以可靠地用于生产、或者它是否有任何缺点。
请告诉我、非常感谢您的支持。
此致、
Marco