This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:结构 qnote constant_316_46 ={26253、-6};可能错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676442/ucd3138-struct-qnote-constant_316_46-26253--6-maybe-wrong

器件型号:UCD3138

你好
我正在学习 UCD3138全桥硬开关开发板的固件
我读了
void configure_CPCC (void)

struct qnote constant_316_46 ={26253、-6};//26253/2e6=26253/64=410.20

我认为这句话是错误的。 应该是这样
        struct qnote constant_410_20 ={26253、-6};或
        struct qnote constant_316_46 ={20253、-6};
不知道我的理解是正确的?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指出。 您是对的、常量名称应与实际值匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的