Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 你好
我正在学习 UCD3138全桥硬开关开发板的固件
我读了
void configure_CPCC (void)
{
struct qnote constant_316_46 ={26253、-6};//26253/2e6=26253/64=410.20
}
我认为这句话是错误的。 应该是这样
struct qnote constant_410_20 ={26253、-6};或
struct qnote constant_316_46 ={20253、-6};
不知道我的理解是正确的?
谢谢你