This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:反相 SEPIC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5001, LM3481, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671939/lm3481-inverting-sepic

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:LM5161LM5001LM3478

你(们)好

我们的客户需要 Vin=2节锂离子 Vout=-70V/150mA 非隔离设计。
我在 LM5161中首先检查了它、但在 E2E 中写入的 LM5161不能用于反相。
因此、我想它是否可以通过将 LM3181的 SEPIC 反相实现。
您是否有任何参考设计、展板或其他想法?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反相降压/升压转换器可以从正源产生负电压、并且需要一个降压转换器/控制器。 哪篇 e2e 文章说 LM5161无法实现反相电源?

    是的、LM3481可用于反相 SEPIC 或通常称为 Cuk 拓扑。 但是、要使用电压为-70V 的2节锂离子电池、则需要非常大的占空比、这超出了 LM3481的最大占空比范围。 我建议您考虑使用 LM5001的非隔离式反激。 电源变压器可帮助您优化占空比以获得更好的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E2E 帖子是;
    e2e.ti.com/.../2336290
    这是唯一的仿真吗?
    同时、我将进行反激式设计。
    但是、我必须检查非隔离式设计、因为它是一个小型系统。
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM3478可用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是由于模型设置:为了简化模型、对全局 GND 有大量信号参考、但这会导致问题、例如在使用 LM5161的反相电路中、IC 的接地引脚必须连接到负电压引脚、与全局 GND 冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的情况下、LM3478不会限制占空比。 为什么 LM5001反激式转换器不是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是仅在-70V 时提供功率、而 是+70V、-10V 和+10V。
    在反激式中、有一种情况构成了它。 (+70V/-70V 和+10V/-10V)
    但在另一种情况下、它在非隔离状态下构成。
    这是因为它检查哪一部宪法没有任何负荷问题。
    是否有非隔离式电源适合-70V 电源的建议?
    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的功率级别、您可以使用控制器(外部 FET)或转换器(内部 FET)、如我们在上文所述。 具有多个绕组的非隔离式反激应是最好的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。
    我们决定等待关于不隔离的建议。
    我们将根据反激式隔离的建议进行设计。
    谢谢、
    PAN-M