Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5001, LM3481, LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 主题中讨论的其他器件:LM5161、 LM5001、 LM3478
你(们)好
我们的客户需要 Vin=2节锂离子 Vout=-70V/150mA 非隔离设计。
我在 LM5161中首先检查了它、但在 E2E 中写入的 LM5161不能用于反相。
因此、我想它是否可以通过将 LM3181的 SEPIC 反相实现。
您是否有任何参考设计、展板或其他想法?
此致、
PAN-M