This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:使用 Cisco Catalyst 2960通过 TPS23756器件为电路板供电。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699565/tps23756-powering-a-board-with-the-tps23756-part-using-a-cisco-catalyst-2960

器件型号:TPS23756

您好!

我们的电路板上的 POE 部件 TPS23756存在问题。 器  件上的 T2P 引脚是低电平有效输出、表示 PSE 已执行 IEEE 802.3at 2类硬件分类。 连接到 Endspan Cisco Catalyst 2960时,该引脚不会变为低电平,即使 Cisco 设备检测到我们的 TPS23756设备是2类4设备。 我们已将 Cisco 设备的功率设置为最高可能的29W。 对于 PowerDSine 9001等其他 POE 注入器、我们不会遇到此问题。 任何帮助都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashi、您好!

    PSE 可以选择进行物理层分类(硬件分类)或数据层分类。 我发现端跨接执行任一操作、而喷油器执行硬件分类。

    我不太熟悉此 Endspan、但有时您可以配置 Endspan 进行硬件分类、而不是数据层类。 如果端点范围正在进行数据层分类、则 PSE 不会发送2个分类手指。 相反、PD 必须有一个微型 IT 负载、以便通过 PSE 可以提供2类电源的数据线路进行协商。 在这种情况下、负载不需要 T2P 信号、并将通过此通信了解 PSE 功率级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashi、您好!

    此线程是否已解析? 如果是、请单击"已解决"按钮、以便我们可以关闭此主题。 如果有其他问题、您还可以发布新主题帖。 谢谢!