请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23756 您好!
我们的电路板上的 POE 部件 TPS23756存在问题。 器 件上的 T2P 引脚是低电平有效输出、表示 PSE 已执行 IEEE 802.3at 2类硬件分类。 连接到 Endspan Cisco Catalyst 2960时,该引脚不会变为低电平,即使 Cisco 设备检测到我们的 TPS23756设备是2类4设备。 我们已将 Cisco 设备的功率设置为最高可能的29W。 对于 PowerDSine 9001等其他 POE 注入器、我们不会遇到此问题。 任何帮助都很好。