This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:支持电池充电

Guru**** 2866280 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697750/bq24133-enabling-charging-of-battery

器件型号:BQ24133

我很难诊断没有为电池充电的测试装置。  在电池端子处使用电流探头进行测量、此时没有电流流入电池。  我从我的验证团队处收到了该装置。  他们告诉我、泵在一个点上为电池充电、但不再充电。  他说电池上的充放电周期约为50个(未完全放电、放电率约为60%)。

 我尝试了不同的电池、同样的现象。

 STAT 引脚闪烁、这意味着一个耦合状态

   

充电暂停:看起来这仅与电池的温度鉴定相关。  电池处于温度范围内(根据以下)

输入过压:输入为12V。  完全处于适配器电压范围内(根据以下内容)

电池过压:电池电压为6.8V。  不是过压情况。  单元格=浮点。  在1.091V 时测得

定时器故障: 不要相信。  会立即发生。

(两个逗号、删除了什么?):从数据表中删除了什么?

电池不存在: 电池肯定已连接。

根据数据表的第9.3.9节、我查看了所有引脚的状态。

 有什么想法吗?  这很奇怪。  我不想卸下或回流任何组件,直到我完全确定部件存在问题。

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    此外、还提供短路保护、可在器件超过 MOSFET 电流限制(约6A)时闭锁器件。 查看是否重新插入适配器导致故障消失(第9.3.19节)。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的快速回复。  插入和拔下适配器不会改变状态。

    当我查看适配器输入端的电流测量值时、我确实看到一些浪涌事件超过6A。  它们很简单(10us 和400us)。  但是、这些浪涌事件在充电器被禁用(ISET = 0)时发生。  在400us 浪涌事件后的某个时间、充电器被启用(ISET = 440mV)。  启用充电器后、我看不到充电器转换到预期的充电状态(根据上述条件、似乎都已满足)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我又测量了几次是否彻底。  浪涌事件与正常工作单元同时发生。

    我确实注意到、当我拔下电池时、工作单元开始像非工作单元一样工作。  (请参阅下面的)

    将电池插回工作单元:

    但是。 非工作单元肯定连接了电池。

    我查看了电池检测流程图、除了 VBATOWV 外、一切看起来都很好(我认为)。  除了第9.3.15节、我在数据表中找不到任何对 VBATOV 的引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    查看 AVCC、PVCC、SRN 和 VREF 电压会很有用。 这些还可以显示是否发生任何故障、电池问题或 LDO 噪声。

    对于 VBATLOWV 阈值、在电气特性表中、它被命名为 VLOWV (第8页)

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    感谢您的回答。  我不确定 VBATLOWV、因为状态表将其列为 VBATOWV。  很明显、这是一个拼写错误、感谢您将其清除。

    我将获得4个信号的示波器截图。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

     我获取了在正常单元和 DUT 单元上请求的波形以进行比较。 我没有看到任何不寻常的东西。 输入电压和电池之间的正常单元和 PVCC 上的 DUT 均有小压降、持续时间约为3ms。 由于这两个装置都有,我不确定这是否是 DUT 不启动充电的原因。

    我还抓取了电池不在正常单元中时的电压波形。 没有电池的正常装置上出现 PVCC 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我想查看您的原理图。 我想必须通过负载开关或 ACFET 导通来控制输入电流浪涌。 这种浪涌可能会损坏系统中的某些部件。

    此外、您是否尝试在工作板和非工作板之间交换 IC? 问题出在 IC 还是电路板上?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    随附了 BQ24133原理图的摘略图。  如果您提供了联系信息、我可以通过电子邮件向您发送完整的原理图。  我还通过电子邮件将其发送给我的本地联系人、他们也可以将其转发给您。

    需要注意的一点是、TS 引脚连接到3.3V LDO。  这样、我们也可以在放电期间监测温度(因为 VREF 在电池供电时会消失)。

    我有一个电容器来控制 ACFET 信号并抑制浪涌。  如果不为电池充电、但器件的所有其他功能都能令人满意地工作、这种情况会如何表现出来?

    我确实注意到、数据表建议 ACDRV 和 CMSRC 之间使用500k 或更高的电压、但评估板使用499k、因此我也这么做了。

    我*没有*尝试将组件交换到另一个主板。  在不损坏该区域中的其他组件的情况下拆卸组件相当困难。  我想让 SWaP 成为我尝试隔离器件的最后一件事。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    我在这个原理图中没有发现任何问题。

    是否可以断开系统与充电器的连接? 此外、将 TS 通过 R88连接到我们的 VREF、移除 R1。 查看是否只有充电器出现问题、或者系统中的某个问题导致了问题。

    我认为交换 IC 将为我们提供 IC 损坏或电路板损坏的更多线索。 测量引脚上的连续性还将提供有关是否涉及 ESD 损坏的数据。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我将 NTC 基准从 LDO 移到了 VREF。  它没有改变电路的运行方式(仍然没有充电、STAT 切换)。

    我卸下了电池充电器 IC 并将其更换为新的 IC。  电路运行正常。

    您能否就我应该在 IC 上执行哪些电阻测量提供一些指导?  AVCC 至 GND? PVCC 至 GND?

    我还想得到一个正常工作的单元、拆下它的充电器 IC、并用有故障的 IC 替换它、看看它是否跟随 IC。  但是、如果您想获取该装置以对其进行进一步测试、我不想这么做。  请告诉我。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven

    下面是几个测量值的表格。  它不会立即看起来像 ESD 问题。

    感谢您的指导。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    为了确认它以 IC 为中心、从测试单元中移除了新的 bq24133 IC、并重新放置了 DUT IC。  返回行为(不充电、稳压器闪烁)。

    检查 IC 的后续可能步骤是什么?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这些连续性测量非常有用。

    验证以下各项之间的导通性:
    PVCC 和 PGND
    PVCC 和 SW
    BTST 和 SW
    BTST 和 REGN
    SW 和 PGND

    如果电源路径中可能出现任何高电流或高电压情况、则可能会造成一些损坏。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    随附测量值。  我没有看到任何不同寻常的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这实在是令人困惑。 从总共多少个故障器件中、有多少个故障器件?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    在发生故障的 IC 上、我们在该 DUT 上有27个充电/放电周期。 在第28个充电周期中、它将不再为电池充电。

    我有大约30个单元、具有多个充电/放电周期、组合运行时间超过2500小时。 但这一个单元发生了故障。 我不明白为什么。 它肯定与 IC 相关、因为更换 IC 解决了该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    您能否提供有关充电/放电周期执行方式的序列? 使用了多少放电电流、您允许电池放电的电压是多少? 未连接电池的问题单元上的 SRN 和 SW 波形是怎样的?

    可能是它甚至未初始化电池检测例程、这意味着可能还有其他一些引脚电压不合适、无法启动充电、或者 IC 在某个时间点内部损坏。

    该器件已上市8年、这是我第一次听说过类似的故障。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    对于我们正在运行的初始测试、我们将为电池充电至完成、然后运行器件大约45分钟。  这一时间范围将使电池降低至大约50%的充电状态。  然后、我们将重新插入器件并对其充电、直至完成、然后重复这些周期。

    蓄电池未降至蓄电池 PCM 上的欠压阈值。  放电电流约为0.9-1.2Arms。

    我将在没有电池的情况下获得 SRN 和 SW 的波形。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    以下是请求的范围跟踪:

    我首先采用良好装置的波形(技术人员将坏 IC 重新连接到 DUT 时需要等待)。

    接下来、我进行了相同的设置(原始 DUT 具有坏的 IC、在没有电池和使用电池的情况下捕获):

    我确实注意到、SW 引脚处于活动状态的时间非常短(大约600us)。  我放大了以下内容:

    然后、我注意到该活动大约每1.5秒重复一次

    这与 初始上电后完成1.5s 延迟相同。  导致器件不断尝试完成加电序列。  但是、当我们用新 IC 替换 IC 时、不会出现异常行为。  

    如果器件外部的电压电平有效、IC 中的什么会导致上电序列重新启动?

    谢谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    1.5秒延迟实际上是电池检测例程正在运行、但似乎无法正确检测电池、可能是 SRN 引脚损坏。

    原理图或 IC 行为上没有任何值得注意的东西可以帮助按原样找到根本原因、或者至少不那么明显。 所有其他引脚都具有正确的电压来开始充电、并且 IC 引脚上没有连续性问题。 这表明、与电池检测例程相关的逻辑电路内部存在一些损坏。 问题出在坏的 IC、因此排除了电路板和原理图。 如果您愿意、您可以通过我们的官方流程提交 FA 申请。 请联系现场团队提交请求。

    此致、
    Steven