This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3851复位保持低电平

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673320/tps3851-tps3851-reset-keep-low

器件型号:TPS3851

尊敬的团队:

我对 TPS3851有疑问、

如果发生 UVLO、电压< 1.35V、复位是否始终锁定为低电平?  

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    是、但当 Vdd 低于0.8V (VPOR)时、/RESET 输出电平未定义。

    另请参阅数据表的第8.2.3节"抗干扰"。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    如 Kai 所述、如果 VDD 低于1.35V、RESET 将被驱动为低电平并保持低电平、如数据表电气特性表中的表所示。 (见下文)

    这还显示了有关 VDD 低于 VPOR 的问题 KI、VPOR 是器件正确显示复位的最小电压。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:
    我有一个问题、如果 VDD 高于1.35V、如何在复位保持低电平后将复位驱动为高电平?
    非常感谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您好运、

    TPS3851建议的工作条件最低为1.6V、VUVLO (1.35V)是其监控窗口之外的条件。 如果 VDD 高于1.35V、则应再次将 RESET 驱动为高电平、因为只有当 VDD 低于该阈值时、此条件才为低电平。

    但是、请记住、存在以下情况:

    如(3)所示、VDD 必须为1.6V、持续300us、这意味着1.35V 至1.6V 之间的复位输出不可靠。

    总之、复位应该有效、并且在 VDD 为1.6V 后至少300us 内与 VDD 相关、并且您无需担心输出复位锁存在高于1.35V 时会被锁定、如果您需要考虑这一点、则保持低电平。 除非存在其他情况、否则它只会被驱动为低电平并在1.35V 以下保持低电平。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:
    感谢您的支持。
    我们处理了这个问题。
    非常感谢!

    此致
    祝你好运