请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3851 尊敬的团队:
我对 TPS3851有疑问、
如果发生 UVLO、电压< 1.35V、复位是否始终锁定为低电平?
谢谢。
此致、
Sammi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、祝您好运、
TPS3851建议的工作条件最低为1.6V、VUVLO (1.35V)是其监控窗口之外的条件。 如果 VDD 高于1.35V、则应再次将 RESET 驱动为高电平、因为只有当 VDD 低于该阈值时、此条件才为低电平。
但是、请记住、存在以下情况:
如(3)所示、VDD 必须为1.6V、持续300us、这意味着1.35V 至1.6V 之间的复位输出不可靠。
总之、复位应该有效、并且在 VDD 为1.6V 后至少300us 内与 VDD 相关、并且您无需担心输出复位锁存在高于1.35V 时会被锁定、如果您需要考虑这一点、则保持低电平。 除非存在其他情况、否则它只会被驱动为低电平并在1.35V 以下保持低电平。
谢谢、
Abhinav。