This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:是否可以读取 QPC、DOD、网格编号等?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696408/bq20z95-possibility-to-read-out-qpc-dod-grid-number-etc

器件型号:BQ20Z95

您好 TI

我们很难理解为什么 FCC (寄存器0x16)有时会同时报告0、而 SOC (寄存器0x0d)报告0、尽管电池电压几乎处于全电平。 最大误差(寄存器0x0c)为"1"。

当电池组置于温度室中并在电池无负载的情况下从室温变为低于零温度时、就会发生这种情况。 (电池组可在低至-40°C 的温度下运行、最大放电温度为 C/8)

我们的内置 bq20z95电量监测计电池组供应商声称参数正确。

我们希望记录不同类型的参数、同时电池组会在低于零温度时进行冷却。

在技术参考(slu264a)中、对于使用哪个电阻栅格、测量 OCV 时的 DOD、测量 OCV 并更新 QSTART 的时间等、没有太多的要求。

是否有一些未文档的寄存器可用于读取此类参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有这样的寄存器。 在极低的温度下、电池容量会迅速降低。 即使您的化学参数正确、温度也可能与电池容量相关。 此外、在我们较新的监测计中、我们有一个 PRES 引脚、用于检测电池组插入情况。 如果您的电池组已从系统中移除、FCC 可能会降至0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道温度与电池容量的关系。 在 C/5 +25摄氏度时、电池的额定容量为5.6 Ah。在 C/5 -40摄氏度时、电池的额定容量为3.2 Ah。

    该监测计内置于电池组中、NR 在运行配置 B 中为"1"

    负载模式为"1"、负载选择为"2"。 也就是即时功率决定放电结束时的 FCC 计算。

    当 FCC 和 SOC 在此类亚零温度下为"0"且电压接近全电平时、我开始使用 C/8对电池放电。 当我怀疑选择了新的电阻电网时、FCC 和 SOC 会突然获取一个非零的值。 此时 FCC 仍然远低于该温度下的额定3.2Ah。 SOC 也是如此。 当我继续放电时、FCC 会在特定级别增加、我怀疑这是另一个电网通过。

    当电压接近全电平且温度下降到低于亚零摄氏度时没有放电时、FCC 和 SOC 会怎样变为"0"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq20z95可在温度每变化5C 时对容量进行电阻抗调整。 它还根据您在负载选择中选择的值使用负载曲线。 因此、如果您的负载较高且温度降也较高、则如果您的容量仿真可以为您提供零剩余容量。 但是、在我看到您的 gg 文件之前、我无法确定。 请将其附在此处、以便我查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的是 bq20z95.xlsx。 我没有.gg 文件。 这是我在要求查看电池组供应商提供的参数时获得的.xlsx 文件。

    让我再次指出:当温度室中的温度下降时、电池上施加的唯一负载约为200uA。

    此电池组所在的器件已在设置为+50°C 的温度室中进行负载测试(峰值最大为1.8C)。 完成该测试后、电池充满电、器件关闭。 在关闭 FCC 和 SOC 之前报告了正常值。 然后将温度室设为-40°C。 在 FCC 和 SOC 报告为0后的第二天再次上电时。

    e2e.ti.com/.../bq20z95.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imre、

    您需要获取.gg 文件、因为我没有诸如 Ra、chemistry 之类的参数、也没有任何其他可以帮助我推断这一点的参数。 我需要 DSG 和 gg 文件的日志文件以及 srec 或 senc 固件来帮助您。

    您的化学 ID 可能还没有得到充分的温度补偿。 这是另一个更改与温度相关的电阻参数的过程。 请使用此工具优化您的电池组 、http://www.ti.com/tool/GPCRB 以实现低温使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我向我们的电池组供应商询问了.gg 文件和 srec 或 senc 文件、但却得到了.dfi 文件。

    这是否足够您进行分析?

     

    BR

    伊姆

    e2e.ti.com/.../Golden_2D00_file_2D00_image_5F00_70248E_5F00_V1.1.dfi.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imre:

    如果没有 srec 或 senc 文件、我真的无法为您提供帮助。 DFI 未提供我所需的所有参数。