器件型号:BQ20Z95
您好 TI
我们很难理解为什么 FCC (寄存器0x16)有时会同时报告0、而 SOC (寄存器0x0d)报告0、尽管电池电压几乎处于全电平。 最大误差(寄存器0x0c)为"1"。
当电池组置于温度室中并在电池无负载的情况下从室温变为低于零温度时、就会发生这种情况。 (电池组可在低至-40°C 的温度下运行、最大放电温度为 C/8)
我们的内置 bq20z95电量监测计电池组供应商声称参数正确。
我们希望记录不同类型的参数、同时电池组会在低于零温度时进行冷却。
在技术参考(slu264a)中、对于使用哪个电阻栅格、测量 OCV 时的 DOD、测量 OCV 并更新 QSTART 的时间等、没有太多的要求。
是否有一些未文档的寄存器可用于读取此类参数?