请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、
大家好、
我使用的是 BQStudio Vers.1.3.54.1和 EV2300 Vers.3.1m。
尝试对 Chemistry ID 0615 (EV_ER34615)进行编程时、出现错误代码1713。
(在扩展化学文件中未找到所选化学成分 ID)
我已将化学成分文件从599版更新为643版、但编程未成功
ID、但带有新的错误消息1484 (错误代码未知、未翻译)
执行与 EV2400 Vers 相同的步骤。 0.18
另一点是、我不理解为什么在化合物编程屏幕中出现这种情况
也会显示次要单元格。 我没有通过选择监测计来筛选可能的 ID?
请帮助..
Regardes
Hans