This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:化学成分编程错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704162/bq35100-chemistry-programming-error

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好、

我使用的是 BQStudio Vers.1.3.54.1和 EV2300 Vers.3.1m。

尝试对 Chemistry ID 0615 (EV_ER34615)进行编程时、出现错误代码1713。

(在扩展化学文件中未找到所选化学成分 ID)

我已将化学成分文件从599版更新为643版、但编程未成功

ID、但带有新的错误消息1484 (错误代码未知、未翻译)

执行与 EV2400 Vers 相同的步骤。 0.18

另一点是、我不理解为什么在化合物编程屏幕中出现这种情况

也会显示次要单元格。 我没有通过选择监测计来筛选可能的 ID?

请帮助..

Regardes

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    请升级到 bqStudio (V80内部版本1) 1的测试版本、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    文件 chemdat.ini v599不包含有关0615 ID 的注册、但 V645具有该注册。

    我认为它是损坏的文件吗? 新文件解决了我的问题。

    为什么我可以为辅助电池选择 ID、何时使用 BQ35100?

    此致

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    从技术上讲、bq35100适用于任何类型的电池。 尤其是在累加模式下、监测计仅进行库仑计数。

    谢谢、

    Eric Vos