This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690, LM3478, LM3488, LM3481, TPS40210, TPS40210-Q1, LM5022, LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676017/led-drivers

主题中讨论的其他器件:TPS92690LM3478LM3488LM3481TPS40210TPS40210-Q1LM5022LM5022-Q1

大家好、我是 Satya。我对论坛很陌生。 我正在研究一个由项目主导的驱动因素

在介绍不同的 IC 后、我在广泛支持我的要求的 TI webench 工具和 TI IC 上调零点

要求是不同的 LED 驱动器

1) 1) 24V 输入和不同的电源功能

2) 2)输出电压要求为54V、60V、72V 和120V  

我很难最终确定 IC。

我在看什么

a)如果可能,可以根据我的要求使用单个 IC 或最多2个 IC

b)低 BOM 成本

c)应最大限度地提高组件的通用性。

有人能帮我完成 IC 的最后定稿吗,当我完成工作时。

我有每年数千个的市场需求  

谢谢

乔达里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chowdary、

    TPS92690是此类应用的最简单设计方法。 对于组件通用性、您只需针对最高的输出电压和功率级别进行设计、它应该能够很好地适用于其他器件。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,克林顿

    TPS92690可提供3个输出电压54、60和72V。 我必须使用另一个 IC 来实现120V 输出。

    我面临的另一个限制是 BOM 成本、因为市场价格在54V 时较低、在120V 时较高。

    因此、我必须在低 BOM 成本之间进行协调、并尝试在4个产品之间实现尽可能多的通用性。

    我还将访问 webench 、并返回给您进一步说明。

    谢谢  

    Chitturi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,克林顿
    我必须将我的4款产品的市场价格保持在5.30至10美元之间、并为我留出一定的利润。
    TPS92690不适用于120V 输出。
    谢谢
    Chitturi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我来说、建议的 IC 可能不具有成本效益。
    我已将数据输入 webench、结果如下
    webench 链接为:webench.ti.com/.../visualizer.jsp

    1) 1) 54V 和60V IC 选择
    输入范围为20-30V、输出为54V、输出电流为0.76A
    IC 的建议 BOM 成本为
    LM3478、LM3488 3.45美元
    LM3481、LM3488-Q1 3.74美元、3.59美元

    输入范围为20-30V、输出为60V、输出电流为0.68A
    IC 的建议 BOM 成本为
    LM3478、LM3488 3.85美元
    LM3481、LM3488-Q1 3.83美元3.99美元

    问题:
    a)我必须选择 IC LM3478、LM3488或 LM3481之一
    您推荐哪一个?

    b)是否有任何其他方法可以进一步优化 BOM 成本
    通过更改任何参数?
    步骤是什么?

    c)器件型号链接未打开、显示未找到页面

    d)如何仿真电路以获得不同点的电压?

    2) 2) 72V IC 选择
    输入范围为20-30V、输出为72V、输出电流为0.75A
    IC 的建议 BOM 成本为
    TPS40210、TPS40210-Q1 5.42美元 5.56美元

    问题:
    a)在工具原理图中未显示上述2个 IC 的原理图
    如何获取原理图?

    3) 120V IC 选择
    输入范围为20-30V、输出电压为120V、输出电流为0.68A
    IC 的建议 BOM 成本为
    LM5022、LM5022-Q1 10.13美元10.27美元

    问题
    a)此 BOM 成本很高?
    我是否可以通过调整参数来进一步优化 BOM 成本?


    您的值输入为必填项。
    冻结设计后、我想仿真电路并检查电压等。

    谢谢
    Chitturi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitturi、

    690可以提供120V 输出。 它的任何引脚都不会看到该高电压。 但我了解成本。 我将看到有关将此主题移至正确论坛的信息、以便您可以在列出的器件上获得支持。 今天是 TI 的假日、因此可能会延迟到星期一。

    此致、

    克林特