Other Parts Discussed in Thread: TPS92690, LM3478, LM3488, LM3481, TPS40210, TPS40210-Q1, LM5022, LM5022-Q1
大家好、我是 Satya。我对论坛很陌生。 我正在研究一个由项目主导的驱动因素
在介绍不同的 IC 后、我在广泛支持我的要求的 TI webench 工具和 TI IC 上调零点
要求是不同的 LED 驱动器
1) 1) 24V 输入和不同的电源功能
2) 2)输出电压要求为54V、60V、72V 和120V
我很难最终确定 IC。
我在看什么
a)如果可能,可以根据我的要求使用单个 IC 或最多2个 IC
b)低 BOM 成本
c)应最大限度地提高组件的通用性。
有人能帮我完成 IC 的最后定稿吗,当我完成工作时。
我有每年数千个的市场需求
谢谢
乔达里