Other Parts Discussed in Thread: LM5088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 您好!
我们正在设计一个降压控制器、用于在单个方向驱动直流电机。
我们目前使用的是 LM5088和外部 N 沟道 MOSFET。
我想设计一个电压更高的降压稳压器。
输入电压将约为100Vdc、输出电压将为1.5v 至42Vdc。
我可以提供一个不是问题的外部电源15Vdc/24Vdc / 5Vdc 等。
是否可以在设计时将电源电压从外部连接到控制器、直流总线轨仅连接到 MOSFET。
如果是、LM5088的替代方案是否更便宜。
请提供建议
此致
Atul Bhakay