This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088的外部电源电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676420/lm5088-external-supply-voltage-to-lm5088

器件型号:LM5088

您好!

我们正在设计一个降压控制器、用于在单个方向驱动直流电机。

 我们目前使用的是 LM5088和外部 N 沟道 MOSFET。

 我想设计一个电压更高的降压稳压器。

 输入电压将约为100Vdc、输出电压将为1.5v 至42Vdc。

 我可以提供一个不是问题的外部电源15Vdc/24Vdc / 5Vdc 等。

是否可以在设计时将电源电压从外部连接到控制器、直流总线轨仅连接到 MOSFET。

如果是、LM5088的替代方案是否更便宜。

请提供建议

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入输出比将非常大、可从100V 变为1.5V。

    您将需要选择低开关频率。

    此外、由于输出电压范围较大、您可能会遇到问题

    组件选择和补偿等

    不过、我认为可以为器件和 MOSFET 的输入使用单独的电源

    这不是标准配置。

    我认为 、在投入生产之前、您需要仔细测试此设计、

    或许可以通过修改我们的 EVM 之一来实现。