您好、先生:
请 参考此 原理图。 引脚 EN 应为12V, 但会减慢速度。 最后介绍2 v。然后移除 R164和 Q105。 它也是2V。 我想知道原因、 R164 = 47k。 我使用的芯片是 TI 的样片。 当然、我 使用新芯片来替换坏的芯片。 我用的时候还可以。 一段时间后、它也是2V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lei、
我是 一名 TI 应用工程师、与 Jeff 一起工作、他将致力于帮助了解问题。 此时、不清楚是什么导致了您描述的行为。 我想问几个问题、让您尝试几件事情、并获取一些波形。
我想在您描述的条件中澄清几点。 当 UCC27537是新器件时(在发生低 EN 电压之前)。 R164 47k 就位且 Q105关闭时 EN 引脚上的电压是多少? 我预计这将高于5.8V、因为有一个47k 外部上拉至12V、而500k 内部上拉至5.8V。
当 EN 电压如您所述开始下降至~2V 时、启用/禁用功能是否仍然有效? 或者是否存在使能功能不工作的情况?
UCC27537、其中包含新部件、并且安装了所有组件。 在 EN 循环开关的情况下、您能否获得 IN+、EN、OUT 和 VDD 的示波器波形? 您能否在启动、断电和各种负载条件下记录 VDD 并确认 VDD 的电压范围(最小值和最大值)?
您能否尝试使用新器件并移除 R164、然后确认 EN 电压是否会随着时间的推移而下降、如之前所述。
此致、
Richard Herring