This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:UCC27537 EN 引脚低电压

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698856/ucc27537-ucc27537-en-pin-low-vol

器件型号:UCC27537

您好、先生:

   请 参考此 原理图。 引脚 EN 应为12V, 但会减慢速度。  最后介绍2 v。然后移除 R164和 Q105。  它也是2V。 我想知道原因、 R164 = 47k。 我使用的芯片是 TI 的样片。 当然、我 使用新芯片来替换坏的芯片。  我用的时候还可以。 一段时间后、它也是2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    感谢您询问有关 ucc27537的信息、我是此器件的应用工程师、希望能为您提供帮助。
    此问题似乎在稳定状态下发生并损坏 EN 引脚。 让我们看看 IC 中的其他情况、因为 EN 引脚悬空不会产生5.8V 内部上拉基准、而是2V。 r172有什么价值?
    在正确切换时、您是否可以获取几个波形? 这将有助于确定器件是否正常工作。
    EN、IN、VDD、OUT (wrt GND)

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,你好:
    如果 EN 悬空。 它应该是5.8V、但它会减慢至1V。关于 R172、我认为 Q105只是一个启用和禁用的开关。R172应该对 EN 引脚没有影响
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的更新!

    那么、它的起始电压为5.8v、然后缓慢下降至1v?  可能存在内部某处的泄漏路径、这对于 EN 引脚而言是不寻常的行为、可能是您以另一种方式损坏了器件。 您是否能够使用全新的器件来处理问题的波形?

    更换部件后多久、问题就会出现?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,它的起始电压为5.8V、然后缓慢下降至1V。 现在、我们删除了 Q105和 R164。 问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我是  一名 TI 应用工程师、与 Jeff 一起工作、他将致力于帮助了解问题。 此时、不清楚是什么导致了您描述的行为。 我想问几个问题、让您尝试几件事情、并获取一些波形。

    我想在您描述的条件中澄清几点。 当 UCC27537是新器件时(在发生低 EN 电压之前)。 R164 47k 就位且 Q105关闭时 EN 引脚上的电压是多少? 我预计这将高于5.8V、因为有一个47k 外部上拉至12V、而500k 内部上拉至5.8V。

    当 EN 电压如您所述开始下降至~2V 时、启用/禁用功能是否仍然有效? 或者是否存在使能功能不工作的情况?

    UCC27537、其中包含新部件、并且安装了所有组件。 在 EN 循环开关的情况下、您能否获得 IN+、EN、OUT 和 VDD 的示波器波形? 您能否在启动、断电和各种负载条件下记录 VDD 并确认 VDD 的电压范围(最小值和最大值)?

    您能否尝试使用新器件并移除 R164、然后确认 EN 电压是否会随着时间的推移而下降、如之前所述。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    您是否对此问题有更新? 如果没有、我将假定我们解决了这个问题。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将更新、但如果我有 you.it 电子邮件、将帮助我们传达问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    谢谢! 由于没有专有信息、因此我们将此线程保留在 e2e 上非常重要、以便其他可能存在类似问题的人能够发现此线程。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我将等待您的更新!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我们测试了一个新部件、移除了 R164 EN 引脚电压高于4V。 如果 R164保持不变、EN_Pin 为12.4V。 Q105始终保持关闭。
    我们有三个相同的电路。 没有人可以接受。 EN 引脚高于2V、低于2V、甚至低于1V。 但是、en_pin 高于阈值。
    关于示波器波形、现在很困难。但关于12V 电源。 它限制为12+-0.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    很抱歉、您可以获得任何波形、我将尽力提出可导致解决方案的问题。 首先、为了消除一些困惑、我将汇总您的帖子。 如果我错过了以下内容、请告诉我:

    1) 1)当 R164被移除并且 Q105始终关闭时、由于内部上拉和电路正常工作、使能端保持高电平。 当组装 R164且 Q105始终处于关闭状态时、会出现 EN 缓慢降至阈值以下的问题、这是正确的吗?

    2) 2)当 EN 缓慢降至1V 以下时、VDD 是否仍然是恒定的12V?
    3) 3)您是否在问题发生时进行 PWM 处理?
    4A) Vdd 引脚的电容值是多少?
    4b)我还看到 VDD 引脚上的一些其他节点削除电路底部、可能会影响12V 电压。 您能告诉我连接到 VDD 引脚的还有什么吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们总结一下这个问题。
    1。 我们使用一个上拉至12V+/-0.5V (典型值为12.4V)的47k Ω 电阻器和一个连接至 EN/DIS IC 的 NPN MOS (这里、未放置 R171、因此我们可以假定 Q105始终处于关闭状态)。 当它是一个新 IC 时、EN 引脚被正确上拉至大约12.4V。 (无驱动信号插件)
    2. 在…产品启动并有时稍后关闭(发生时不清楚)之后、这意味着插入了驱动信号并启用了 IC 输出、我们发现 EN 引脚低于预期(它应该为12.4V、但可以观察到2V、1.5V、0.3V μ A )。 最坏的情况是、当电压低于阈值时、再也不会有输出!
    3. 如上所述、我们从出现故障的 IC 中发现了此问题。 然后、我们将其替换为新的 IC、稍后会重复该过程。
    4. 此外,我们尝试删除47k 欧姆(EN 引脚悬空,开始检测4.8V)或使用较小的(10k 欧姆)值,但它没有帮助。
    5. 我们有三个具有相同电源的相同电路。 现在、它们中的每一个都出现了类似的问题。
    6. 我们说很难在示波器中观察到、因为它是不确定的故障情况、不是一次性使用。 我同意您的意见、可能会对 EN 引脚造成一些损坏、我想知道原因和方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    您可以尝试更换驱动程序、然后启动系统、这样我们就可以看到在正常工作的系统中波形是什么样的。

    应用是什么?

    更换 IC 后故障会在多晚发生? 只有537栅极驱动器发生故障?

    设备发生故障后,EN->GND 和 EN->VDD 的阻抗是多少?

    您是否尝试将旁路电容器靠近使能引脚放置、以查看这是否有助于解决问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    由于我们在一段时间内没有听到您的声音、我们必须假设您已解决了这个问题。 如果您能让社区知道问题是什么、那就很好了-它可能会帮助其他有类似问题的人。

    如果您的问题尚未解决、请随时回复此主题、我们将与您合作解决问题。