This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131数据表问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672710/tps65131-tps65131-datasheet-problem

器件型号:TPS65131

您好!

我在 TPS65131数据表中遇到了一些问题。

1. 根据数据表,L1和 L2与所需的输出电流成反比。 电感越大、能量存储就越多? 解释原理时遇到困难。

6.8us 和7.5us 在前馈电容公式中有具体的含义吗? C9和 C10增大或减小后对电路输出有什么影响?

根据数据表,当输入为5V 时,输出效率高达80%以上。 然而、在实际测试期间(输入5V、输出+ 15 /- 15)、效率为72%、转换器温度很高。 在哪些方面会影响效率? 提高效率的方法是什么?

根据数据表、 当 ENP 设置为高电平时、BSW 引脚变为低电平。 但实际上、该引脚将输出方波、情况如何? 如果开关 MOS 未配置、这个 BSW 引脚是否可以挂起?

5.“从 CN、CP、FBN 和 FBP 连接到 AGND 的组件的连接对于该组件非常重要。 AGND 需要是一个非常干净的 GND,直接连接到电源板,以确保 IC 能够正确调节。”  是否需要分别连接 PGND 和 AGND 、然后连接单个?

谢谢

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron - s、您好!

    感谢您的申请。 我们将尽快回复您。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - s、您好!

    1.我希望您参考的是公式5和6。 根据这些公式、电感与纹波电流而不是输出电流成反比。 电感越大、电感纹波就越小。

    2、前馈电容将快速负载变化直接传递到反馈节点。 为了实现快速输出电压变化、电容短路。  有关补偿的更多详细信息、请查看本应用手册:

    效率受到影响、尤其是使用的电感器和使用的外部二极管。 如果要提高效率、您需要使用具有低直流和交流损耗的电感器以及具有低正向压降和反向泄漏的二极管。

    输出不应提供方波。 当转换器启用时、这个被拉至低电平。 但是、如果您不想使用外部晶体管、则可以将该引脚保持悬空。

    5.如有可能,请查看评估模块,网址 为:http://www.ti.com/product/TPS65130/toolssoftware ,了解有关良好布局的更多详细信息。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的帮助。 我更改了 PCB、它最终会起作用。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron - s、您好!

    非常感谢您的反馈。 如果您想分享您的经验、可能会对他人有所帮助。

    此致、
    Brigitte