Other Parts Discussed in Thread: TPS65131
您好!
我在 TPS65131数据表中遇到了一些问题。
1. 根据数据表,L1和 L2与所需的输出电流成反比。 电感越大、能量存储就越多? 解释原理时遇到困难。
6.8us 和7.5us 在前馈电容公式中有具体的含义吗? C9和 C10增大或减小后对电路输出有什么影响?
根据数据表,当输入为5V 时,输出效率高达80%以上。 然而、在实际测试期间(输入5V、输出+ 15 /- 15)、效率为72%、转换器温度很高。 在哪些方面会影响效率? 提高效率的方法是什么?
根据数据表、 当 ENP 设置为高电平时、BSW 引脚变为低电平。 但实际上、该引脚将输出方波、情况如何? 如果开关 MOS 未配置、这个 BSW 引脚是否可以挂起?
5.“从 CN、CP、FBN 和 FBP 连接到 AGND 的组件的连接对于该组件非常重要。 AGND 需要是一个非常干净的 GND,直接连接到电源板,以确保 IC 能够正确调节。” 是否需要分别连接 PGND 和 AGND 、然后连接单个?
谢谢
Aaron