This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930电池电压的一般问题和好奇行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675537/bq76930-bq76930-general-question-and-curious-behavior-for-cell-voltage

器件型号:BQ76930

您好、TI 专家、


我使用具有两个 BQ76930的17S BMS 板、第一个用于1至8 (来自 GND)、第二个用于电池9至17。 第二个模块随附一个隔离式直流/直流电源、并具有一个 I2C 隔离器、用于与电池组 GND 基准的 MCU 进行通信。

一切都很好、但我有一些问题和好奇心。


问题1:

对于温度读数、我们必须首先计算 TSX 引脚上的电压、然后计算传感器的电容器值。
数据表给出了此公式第25页:

VTSx =(十进制 ADC) x 382 μV μ A/LSB
RTS =(10、000×VTSX)÷(3.3–VTSX)

但从内部芯片图中可以看到、温度 ADC 与电池电压测量相同。
因此我认为我们还应该使用芯片的增益和偏移来计算 VTSx、与电池电压一样?

问题2:

施加到内部10K 和外部热敏电阻以进行温度测量的3.3V 稳压器的精度是多少?

问题3:

在主循环中的软件中、我为2个芯片拉 SYS_STAT 寄存器中的 CC_READY 位、当该位为1时、我读取所有数据寄存器以获取电芯电压和温度。 对于调试、当数据就绪时、我为每个芯片闪存一个不同的 LED、并且我可以清楚地看到 LED 闪存上的"相位"变化。 它清楚地表明、2个芯片之间的250ms 采样间隔不完全相同。

该250ms 计时的精度或容差是多少? 数据表没有讨论这一点。
这可能是一个问题、因为我的 MCU 根据此时序计算出电池组的输出电流。 如果250ms 不精确、Ah 计算将错误。

好奇的行为:

我使用 MCU 的串行端口输出调试消息、当我显示电池电压测量值(每次 CC_READY 为1时、以4Hz 的速率)时、有时我可以看到某些电池上的值偏差。 更精确地放置在内部五节电池组(VC5和 VC10)的上部电池上。 电池组上未连接任何电源(无充电、无放电、因此电流为零)。 电路板的2个 bq76930的行为相同、例如、对于低侧 bq76930 (电池1至8)、不正确的值以粗体显示

BQ 0:3749mV 3749mV 3750mV 0000mV 3740mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3749mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3743mV 3745mV 3747mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3747mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3743mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3742mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3721mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3742mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3744mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3742mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3741mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3723mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3743mV 3745mV 3749mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3748mV 3746mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3743mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3742mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3743mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3743mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3747mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3721mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3743mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV

高侧 bq76930 (电池9至17)也是如此:

BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3738mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3744mV 3745mV 3743mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 373737mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3738mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3738mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3719mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3719mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3739mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3736mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3739mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3738mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3741mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3718mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3741mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3739mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3739mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3740mV 3741mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3744mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3744mV 0000mV 3719mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3739mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3739mV 3743mV 3744mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3744mV 3744mV 3745mV 3744mV 3739mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3744mV 3744mV 3745mV 373740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3737mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3738mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3741mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3738mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3742mV 3740mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV

请注意、这实际上是一个测量问题、而不是通信错误、因为我使用了带 CRC 选项的 bq76930、并且在我的固件中实现了 CRC 验证。 所有数据寄存器以自动递增的单次连续读取进行读取。 所有平衡都关闭。

VC10的~20mV 周期性偏差和 VC5的~5mV 周期性偏差有什么想法?

此致
Cyril HAENEL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、
    ADC 已存储电池电压范围的平均增益/偏移、请参阅 bq76930数据表的图6-2。 温度测量处于 ADC 的低电压范围内、无需电芯增益/偏移。
    2. 3.3V 没有数据表值。 预计为+/- 100mV。
    3、是的、器件中的电池组和器件之间存在漂移。 我不会立即找到容差。 如果根据绝对时间或参考一个器件进行读取、则另一个器件上的电流最终可能读取两次或丢失当前样本。
    4.我希望您看到温度测量对电源负载的影响。 请确保您尚未对 VC5至 VC5X 和 VC10至 BAT 限制使用肖特基二极管。 还要确保已连接电源滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的回答

    理解、因此我将使用固定382µV 的 μ V/LSB、并且 TSX 电压转换没有偏移

    2.+/-100mV 降低了温度测量精度。 无法在内部 ADC 中路由此内部3.3V 以获得其实际值并以良好的精度计算温度?

    电路板上仅使用低侧 BQ76930来测量电池组电流。 在高侧、我只需使用 CC_READY 标志来定期读取 ADC 数据(电池电压和温度)。 如果没有250ms 的周期容差、我认为我需要实现精确的间隔(例如、使用定时器和/ALERT 中断)、以实现精确的 Ah 计数器

    4.您是对的,此行为与外部温度测量有关。 我移除了温度传感器、具有相同的行为、但如果我配置 BQ76930来测量内部裸片温度、则所有电压测量都是稳定的。

    将检查他的硬件、但我无法更改任何内容、我使用的是我未设计的现有硬件。 这是一个商业 BMS,带有一个婴儿车软件,因此我用自己的软件取代了。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了硬件、看起来 VC5至 VC5X 和 VC10至 BAT 的二极管是肖特基二极管、我用0.299V 阈值测量它们。
    您能解释一下为什么以及如何使用肖特基二极管来干扰电池5和电池10电压吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、
    有关时钟精度、请参阅 e2e.ti.com/.../576970、预计约为3.5%

    在热敏电阻偏置期间、电池组的功率将增加。 这将通过 BAT 或 VC5X 引脚拉更多电流、从而使电压下降。 如果 TSN 引脚与其基准短路、则最大电流约为3.3V/10k = 0.33mA。 流经1k 功率滤波电阻器的电流会使电源电压降低0.33V、标准二极管不应导通。 肖特基二极管可能导通并开始通过 VC5滤波电阻器拉电流。 当然、使用热敏电阻而不是短接、影响应该更小。 如果功率滤波器电阻器缺失或损坏、影响可能更大。 如果您的工作板/设计不应成为问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的解释。 在电池#10上、我有一个20mV 误差、因此在温度传感器偏置期间 BAT 引脚上的压降大于= 0.32V。 即使我断开10K 传感器的连接、10号电池上的压降也完全相同。 在这种配置中,TS 引脚上没有电流,因此我认为 BAT 引脚上的压降来自内部芯片电路,可能是用于通过内部10K 电阻器为 TS 引脚供电的3.3V 稳压器?

    为什么 需要这些 VC10至 BAT 和 VC5至 VC5x 二极管? VC10和 VC5的电压不得分别高于 BAT 和 VC5x 引脚0.6V、以保护内部电路?

    由于我无法更改硬件、因此我需要找到一个软件权变措施、例如配置 bq76930、以便在对电池电压进行采样时对内部裸片温度进行采样、 例如、每分钟对外部传感器进行一次采样、但在此期间不考虑电池电压值

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、
    是的、3.3V (CAPn)用于偏置热敏电阻及其内部电路。 虽然我的解释是来自 TS 引脚的电流、但也会有一些内部偏置电流、这显然是导致误差的原因。 由于电流是较长的平均值、因此数据表中未对其进行描述。
    需要使用二极管来防止电源引脚和顶部输入之间的大差分电压、这会损坏器件。 由于系统设计应按照第8节所示完成、因此数据表中没有该限制的规格、二极管消除了将指定的条件。 如果您想了解有关二极管用途的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../slua749的图20。 在您的情况下、您似乎拥有了它们。
    您可以在内部温度测量和外部温度测量之间进行切换、但需要一些时间才能获取更新。 温度每2秒测量一次。 由于 bq76930中的调度程序不会告诉您何时测量温度、因此您可能需要等待足够长的时间以确保获得新的温度读数、或者识别您从过去的性能读取的温度。 您可以过滤电池电压以在固件中使用、但硬件限制将响应测量的电压。 间歇性低读数不会导致假 UV、但请确保它不会阻止 OV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    感谢您的文件链接、非常有趣。
    您说得对、我将实现一个状态机、以在温度采样期间消除不良值、这可能是 OV 保护的问题。

    非常感谢你的帮助
    祝你度过美好的一天
    此致
    西里尔