请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 重现步骤:
1) 1)校准电流、以便在无负载时为零。
2) 2)进入非密封模式
3) 3)转到 DA 配置并设置位 EMSHUT_EN
4) 4)复位软件
5) 5)观察寄存器0x0A 中的电流上升约70毫安。
我附加的 srec 文件仅在此位有所不同;一个正确测量电流、另一个不正确测量电流。
我的问题是:这是正常的吗? 如果我想正确测量电流并使用紧急关断功能、该怎么办?