This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:启用紧急关断时、测量的电流会发生变化、无法正确校准。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701999/bq40z50-when-emergency-shutdown-enabled-measured-current-changes-and-cannot-be-calibrated-correctly

器件型号:BQ40Z50

重现步骤:

1) 1)校准电流、以便在无负载时为零。

2) 2)进入非密封模式

3) 3)转到 DA 配置并设置位 EMSHUT_EN

4) 4)复位软件

5) 5)观察寄存器0x0A 中的电流上升约70毫安。

我附加的 srec 文件仅在此位有所不同;一个正确测量电流、另一个不正确测量电流。

我的问题是:这是正常的吗? 如果我想正确测量电流并使用紧急关断功能、该怎么办?

e2e.ti.com/.../battery_5F00_control.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在 EVM 上尝试了两个 srec 文件、但无法重复此问题。
    是否可以共享您的原理图以查看是否有任何可能导致问题的东西?
    此外、对于电流校准、我们通常在检测电阻器上施加2000mA 电流并对其进行校准。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的原理图的主要部分。 我们还使用2000mA 进行校准。 I2C 上拉电阻器位于不同的工作表中;我希望这一点无关紧要。

    e2e.ti.com/.../Battery_5F00_board-_5F00_Main.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明这是我的错。 技术参考(sluubc1c)中说:

    在非 SHUTDN 引脚上检测到高电平到低电平的转换、其去抖延迟为1s
    阈值。 例如、再次按下按钮。

    因此、我假设只有在需要紧急关断时、始终将非 SHUTDN 引脚推至高电平并将其推至低电平是安全的。 事实证明,如果我这样做,电流测量开始说谎:)

    没有关于在转换为低电平之前 SHUTDN 应为高电平的时间长度的信息;现在、我在需要 EMSHUT 之前将其推高一毫秒、并在其他所有时间保持悬空。 电流测量似乎正常。