请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92602-Q1 我尝试使用 PWM 调光来点亮 TPS92602 EVM 上的15个 LED。 我的输入电压为19V、向 ICTRL 引脚输出0.06V、然后输出1/100占空比 PWM 信号来点亮 LED。 大约2 ~ 3秒后、LED 开始缓慢亮起。 我不想等待2 ~ 3秒 LED 开始亮起。 我希望 LED 在输出 PWM 信号时立即亮起。 我该怎么做?
谢谢
Janson