This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:PWM 调光 LED 非常慢

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704070/tps92602-q1-pwm-dimming-light-led-very-slow

器件型号:TPS92602-Q1

我尝试使用 PWM 调光来点亮 TPS92602 EVM 上的15个 LED。 我的输入电压为19V、向 ICTRL 引脚输出0.06V、然后输出1/100占空比 PWM 信号来点亮 LED。 大约2 ~ 3秒后、LED 开始缓慢亮起。 我不想等待2 ~ 3秒 LED 开始亮起。 我希望 LED 在输出 PWM 信号时立即亮起。 我该怎么做?

谢谢

Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    长延迟是否仅在负载非常轻时发生? 如果在 ICTRL 引脚上施加更高的电压或使用更高的 PWM 占空比、会怎么样?

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirley:

    是的、当负载较轻时会发生此问题。 增大 PWM 占空比并减小补偿电容器 C20值可以提高它。 如果 PWM 占空比不发生变化、并将 C20降低至0.022uF、则可以接受点亮时间、但我可以更改 C20值吗?

    此致

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、


    极低的 ICTRL 电压和低 PWM 占空比将导致电流感应误差放大器输出电压(COMP 电压)增长非常缓慢。 我是否可以问为什么需要轻负载? ICTRL 引脚上的0.06V 意味着输出电流仅为全范围电流的4%。 1%占空比也会导致非常低的亮度。 您的设计的最大输出电流要求是什么? 如果它在大部分时间都在轻负载下工作、则可以增大输出电流感应电阻器 RLED_SNS 并增大 ICTRL 电压。 这有助于缩短启动时间。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shirley:

    我的产品调光范围规格为0.1mA 至750mA。 只有低 ICTRL 电压+ PWM 调光才能达到0.1mA、因此我无法增加 ICTRL 电压。 Rsense 为0.2欧姆、因为最大电流为750mA。 这两项似乎无法修改、因为我的调光范围。 是否有任何其他方法可以缩短启动时间?

    此致
    Janson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    在这种情况下、减小补偿电容器可以缩短启动时间、正如您所做的那样。 您只需在所有工作条件下确保环路稳定性和良好的动态响应。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shirley:

    该补偿电容器是否具有最小值和最大值?

    此致
    Janson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    它没有特定的最大值或最小值、因为环路稳定性与整个电路有关。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢