This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:最大故障时间

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676409/tps2421-1-maximum-fault-time

器件型号:TPS2421-1
主题中讨论的其他器件: TPS2595

您好!

我的客户担心  CCT 设置的故障时间过长会损坏什么器件

尽管 CCT 是根据启动时间设置的、但他们希望知道降额的大小。

它们的使用条件如下;

・RLOAD:22Ω Ω

・CLOAD:40uF

・VIN:16V

・ILIM:4.229A (最小值)(RSET=53.6K)

・Ta:50℃最大值

启动时间大约为十毫秒。

另一方面、我们不知道启动时间的限制(可能是10毫秒)。

您是否有任何数据证明上述启动时间的安全性?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    器件 TPS2421-1在恒定功率限制模式/ SOA 保护模式(典型值5W)下启动、以保护内部 FET 免受 SOA 相关问题的影响。 几十毫秒的启动时间不会对器件造成任何损坏。 除此之外、该器件还集成了热保护电路、可在结温达到 TSD 限值160C 时关断器件。
    这是新设计吗? 应用是什么? 您能看一下新发布的器件 TPS2595。

    此致、
    Rakesh