Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1, TPS2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2421-1 主题中讨论的其他器件: TPS2595
您好!
我的客户担心 CCT 设置的故障时间过长会损坏什么器件。
尽管 CCT 是根据启动时间设置的、但他们希望知道降额的大小。
它们的使用条件如下;
・RLOAD:22Ω Ω
・CLOAD:40uF
・VIN:16V
・ILIM:4.229A (最小值)(RSET=53.6K)
・Ta:50℃最大值
启动时间大约为十毫秒。
另一方面、我们不知道启动时间的限制(可能是10毫秒)。
您是否有任何数据证明上述启动时间的安全性?
此致、
Kuramochi