Other Parts Discussed in Thread: PMP12004-HE, TPS544C25, TPS650864
主题中讨论的其他器件:PMP12004-HE、 TPS544C25、
您好、先生、
TI 是否具有 适用于 Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU17EG 平台的 PMIC 或参考设计?
我们仅推出 PMP12004-HE 支持 XCZU15EG。
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PMP12004-HE, TPS544C25, TPS650864
您好、先生、
TI 是否具有 适用于 Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU17EG 平台的 PMIC 或参考设计?
我们仅推出 PMP12004-HE 支持 XCZU15EG。
Hugo
您好 Hugo、
XCZU15EG 和 XCZU17EG 在电源要求方面非常相似。 XCZU17EG 可以使用稍高的 VCCINT 电流、但 TPS544C25可以处理高达30A 的电流。 我看到的另一个主要区别是、Gty 轨可能会产生额外电流。 VMGTAVTT (Gty)可由 BUCK6供电、后者可支持额外电流。 如果需要最大电流、VMGTAVCC (Gty)可能需要外部电源轨。
Xilinx 功耗估算器可帮助客户确定其设计的实际功耗要求以及 PMP12004-HE 是否能满足这些要求。
请注意、PMP12004-HE 使用 TPS6508640、TPS650864系列的一部分、该系列将于今年晚些时候发布。