This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:适用于 Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU17EG 平台的 TI PMIC 或参考设计

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP12004-HE, TPS544C25, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675661/tps65086-ti-pmic-or-ref-design-for-xilinx-zynq-ultrascale-xczu17eg-platform

器件型号:TPS65086
主题中讨论的其他器件:PMP12004-HETPS544C25

您好、先生、

TI 是否具有 适用于 Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU17EG 平台的 PMIC 或参考设计?

我们仅推出 PMP12004-HE 支持 XCZU15EG。

Hugo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    XCZU15EG 和 XCZU17EG 在电源要求方面非常相似。 XCZU17EG 可以使用稍高的 VCCINT 电流、但 TPS544C25可以处理高达30A 的电流。 我看到的另一个主要区别是、Gty 轨可能会产生额外电流。 VMGTAVTT (Gty)可由 BUCK6供电、后者可支持额外电流。 如果需要最大电流、VMGTAVCC (Gty)可能需要外部电源轨。

    Xilinx 功耗估算器可帮助客户确定其设计的实际功耗要求以及 PMP12004-HE 是否能满足这些要求。

    请注意、PMP12004-HE 使用 TPS6508640、TPS650864系列的一部分、该系列将于今年晚些时候发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢。

    是否可以为我共享 TPS6508640和 TPS650864系列比较列表或演示文件?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    TPS650864数据表在第4页对已发布版本进行了快速比较、数据表中对每个版本进行了深入介绍。

    TPS6508640和 TPS6508641预计将于第三季度发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    明白了、
    非常感谢。

    Hugo