This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210是否可用于在6V 至15V 之间调节为输出电压的升压电源?

Guru**** 2457550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676051/tps40210-can-tps40210-be-used-for-a-boost-power-supply-adjustable-between-6v-and-15v-as-output-voltage

器件型号:TPS40210

 大家好、

 我们的一位客户将 使用 TPS40210设计一个升压电源、该电源可在6V 和15V 之间调节输出电压。 它们  仅通过反馈电阻器上的可变电阻器来调节输出电压。 它们不想更改电流感应电阻器、相位补偿以及 电感器的其他外部部件。

 我的问题是  、在 FB 电阻器调节 且没有其他外部器件变化的情况下、TPS40210是否能够支持6V~15V 输出电压?

 我认为 很难。  请问您可以给我回复或建议吗?

 您的回复将会非常受人喜欢。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    抱歉、我忘记写入输入电压和输出电流等 客户要求如下。
    输入电压:4.5V~5.5V。
    输出电压:6V~15V,由 FB 电阻器的可变电阻器调节。
    输出电流:4A。
    其它要求:除了 FB 电阻器外,没有其它外部部件参数变化。

    非常感谢您的答复。
    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以完成此操作、您需要更改 FB 电阻分压器的低侧电阻器、然后环路在一个 Vout 时保持稳定、在所有其他 Vout 设置时保持稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的回复!

    此致、
    Kazuya Nakai。