请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 大家好、
我们的一位客户将 使用 TPS40210设计一个升压电源、该电源可在6V 和15V 之间调节输出电压。 它们 仅通过反馈电阻器上的可变电阻器来调节输出电压。 它们不想更改电流感应电阻器、相位补偿以及 电感器的其他外部部件。
我的问题是 、在 FB 电阻器调节 且没有其他外部器件变化的情况下、TPS40210是否能够支持6V~15V 输出电压?
我认为 很难。 请问您可以给我回复或建议吗?
您的回复将会非常受人喜欢。
此致、
Kazuya Nakai。