This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:关于输出电流

Guru**** 2557710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675692/lm27402-about-the-output-current

器件型号:LM27402

对于12Vin/9Vout、LM27402上的最大电流是多少?

而 Antminer S9使用 LM27402来实现12VIN/9Vout/30A、它们是否在超规格中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM27402是一款控制器。 它支持的输出电流取决于外部 FET、电感器额定值以及整个设计中最重要的散热注意事项。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我同意您的意见,但我不知道为什么 TI 官方网站的最大电流注释为30A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是为单相控制器提供的标准数字。 随着 FET 技术的进步和正确的设计标准、它能够突破30A 的边界。 控制器可被视为构建块部件、设计人员可自行选择设计来满足其当前需求。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢