This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:BQ27546睡眠模式不工作

Guru**** 2481505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27546-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696526/bq27546-g1-bq27546-sleep-mode-not-working

器件型号:BQ27546-G1

我的 BQ27546-G1器件未进入睡眠模式。  我确认 PACK 配置[SLEEP]= 1且平均电流远低于睡眠电流(= 15mA)。  该器件的功耗为~100uA。  当我测量功耗时、我每秒会看到一次尖峰、表明它仍处于正常模式。

我还需要做些什么才能让它转换为睡眠状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始想知道这是否是电路板问题。  这些引脚中是否有任何一个会阻止它进入睡眠状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看到 TS 引脚正在切换、这表明我认为我没有进入睡眠模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在睡眠模式下、TS 引脚应每20秒脉冲一次。 DSG、CHG 和 QUIT 电流阈值设置为什么? 休眠电流<退出电流< CHG 或 DSG 电流。 如果您仍未进入睡眠状态、请提供您的 gg.csv 文件供我们查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 gg.csv 文件、供查看。

    CHG 电流= 20mA

    DSG 电流= 20mA

    退出电流= 15mA

    休眠电流= 15mA

    e2e.ti.com/.../cal_5F00_01_2D00_09_2D00_18.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    正如 Damian 指出的那样、将睡眠电流减小到一个低于停止电流的值、并确保电路板上的电流低于睡眠电流
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与 Damian 进行了许多电子邮件和几次电话通话后、我们能够了解测量仪表未进入完全睡眠和休眠模式的原因。

    我发送命令进入完全睡眠模式、然后关闭电源。  但是、执行此命令时的功耗(因为我的处理器和系统仍在运行)大于睡眠电流。  为了解决此问题、我必须将 FS 等待的闪存寄存器设置更改为大于0 (默认值)。  我将其设置为5秒。  现在、当系统断电时、它最终将在所有电源模式之间转换。  在关闭之前、我仍然发送休眠命令。