This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:OVP 电压4.45V

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187340/bq2970-ovp-voltage-4-45v

器件型号:BQ2970

客户希望选择一个保护器,其 OPV >4.45V;

我看到 出厂器件配置:3.85V 至4.60V、步长为50mV。 但我没有找到特定的器件型号。

那么 、工厂器件配置是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、  

    BQ297xy 系列 (具有低侧 FET 驱动器)能够在工厂内进行 OTP 编程、从而为 OVP 实现3.85V-4.6V 范围内的任何值(步长为50mV)。  "xy"器件是占位符编号、但不是实际的 OPN。  

    请注意、我们的类似产品 BQ298x 系列(具有高侧驱动 器)可能具有适合客户的 OVP。 如果客户不太关心低侧 FET 驱动或高侧 FET 驱动拓扑、我建议您查看 BQ298x 产品。  

    如果想了解有关如何查询自定义 PN 的更多信息、请联系您的销售代表以获得更多帮助。  

    最棒的  

    -Luis Torres