请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 客户希望选择一个保护器,其 OPV >4.45V;
我看到 出厂器件配置:3.85V 至4.60V、步长为50mV。 但我没有找到特定的器件型号。
那么 、工厂器件配置是什么意思?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户希望选择一个保护器,其 OPV >4.45V;
我看到 出厂器件配置:3.85V 至4.60V、步长为50mV。 但我没有找到特定的器件型号。
那么 、工厂器件配置是什么意思?



您好 Fabio、
BQ297xy 系列 (具有低侧 FET 驱动器)能够在工厂内进行 OTP 编程、从而为 OVP 实现3.85V-4.6V 范围内的任何值(步长为50mV)。 "xy"器件是占位符编号、但不是实际的 OPN。
请注意、我们的类似产品 BQ298x 系列(具有高侧驱动 器)可能具有适合客户的 OVP。 如果客户不太关心低侧 FET 驱动或高侧 FET 驱动拓扑、我建议您查看 BQ298x 产品。
如果想了解有关如何查询自定义 PN 的更多信息、请联系您的销售代表以获得更多帮助。
最棒的
-Luis Torres