This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:两个电源输入、输出电流锁存器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186243/tps2121evm-023-two-power-in-outout-current-latch

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2121

您好、先生、

我在 TPS2121 EVM 电路板测试中遇到了一个问题
单电源输入(EX:IN1 6.6V/4A 或 IN2 6.4V/4A 输入)和 E-LOAD 2.5A 是正常的。
但是在 IN1打开和 E-LOAD 2.5A 之后、IN2打开触发锁存状态可以帮助检查是否正确设置?

在中国论坛上,  

https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/349509/tps2121-latch/1308805#1308805

CH1 = IN1 / CH2 = IN2 / CH4 =输出电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我不确定您所说的"IN2开启触发锁存状态"是什么意思。 您能解释一下吗?  

    此外、在这种情况发生之前、它的运行时间有多长?

    您在 Eload 上处于 CC 模式还是 CR 模式?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kalin、

    由于 图像 CH1 = IN1 / CH2 = IN2 / CH4 =负载电流(CC 模式)

    IN1 6.6V 导通、负载2A 正常  

    2. IN2 6.4V 输出电流不稳定  

    3.这是新产品  

    此致

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    IN1在 IN2上升之前下降、从而使负载显著放电。 负载放电后、IN2很难提供所需的浪涌电流。 IN2功率是否受限? 当 IN2已经稳定时、它的转换是否正常? 尝试在没有 J17和 J18的情况下再次运行此测试。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    条件:IN1 = 6.6V/5A,IN2 = 6.4V/5A,E-LOAD 2.5A。 (IN1/IN2也使用了电源)

    我在没有进行 J17/J18测试的情况下进行了测试、电流继续振荡开关。

    但当我更改 IN1 = 7.0V / IN2 = 6.0V 时、该状态消失。

    输入电源是否需要超过∆1.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我明白了。 这将来自电源开关。  如果可能、您可以在电阻超过100kΩ Ω 的情况下关闭 R16、并确保 JP2引脚1和2短接? 这应该会增加切换滞后、从而显著降低发生电源切换的可能性。 我将在下面提供一个链接、说明这是如何工作的。 您也可以使用下一页上的计算器来计算 R16使用的最佳电阻值。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

    此致、

    Kalin Burnside