请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1、 BQ78350-R1A、 BQ76952
您好、先生/女士
BQ79600是否与 BQ76940兼容? 如果答案不正确、您是否可以建议在 与 BQ76940兼容的 BMU 中用于储能系统的 IC P/N?
此致、
KT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生/女士
BQ79600是否与 BQ76940兼容? 如果答案不正确、您是否可以建议在 与 BQ76940兼容的 BMU 中用于储能系统的 IC P/N?
此致、
KT
您好 Kt、
BQ79600仅与 BQ79616-Q1系列的电池监控器兼容。
您是否需要为您的应用堆叠多个电池监控器? 如果是、BQ76940可能不是此特定应用的最佳选择-许多用户堆叠其中的2个器件并连接到一个微控制 器(请参阅 www.ti.com/.../TIDA-01093以了解参考)、但不是大型堆栈。 要堆叠大量器件、应使用 BQ79616-Q1。
BQ78350-R1A 是用于 BQ76940的监测计和控制器、如果您仅使用一个显示器(不堆叠)、这可能是一个很好的解决方案。
BQ76952系列是较新的电池监控器系列、可提供比 BQ76940更好的精度、速度和功能。 该器件还提供堆叠参考设计(用于堆叠2个器件): https://www.ti.com/tool/TIDA-010247
此致、
Matt