This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:与 bq76940兼容的 bq79600

Guru**** 2517020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ79616-Q1, TIDA-01093, BQ78350-R1A, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187980/bq76940-is-bq76940-compatible-bq79600

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1BQ78350-R1ABQ76952

 您好、先生/女士

BQ79600是否与 BQ76940兼容? 如果答案不正确、您是否可以建议在 与 BQ76940兼容的 BMU 中用于储能系统的 IC P/N?

此致、

KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kt、

    BQ79600仅与 BQ79616-Q1系列的电池监控器兼容。

    您是否需要为您的应用堆叠多个电池监控器? 如果是、BQ76940可能不是此特定应用的最佳选择-许多用户堆叠其中的2个器件并连接到一个微控制  器(请参阅 www.ti.com/.../TIDA-01093以了解参考)、但不是大型堆栈。 要堆叠大量器件、应使用 BQ79616-Q1。

    BQ78350-R1A 是用于 BQ76940的监测计和控制器、如果您仅使用一个显示器(不堆叠)、这可能是一个很好的解决方案。

    BQ76952系列是较新的电池监控器系列、可提供比 BQ76940更好的精度、速度和功能。 该器件还提供堆叠参考设计(用于堆叠2个器件): https://www.ti.com/tool/TIDA-010247 

    此致、

    Matt