This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:电流为400mA 时、12VDC 输出所需的电源余量

Guru**** 2515275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187777/tps62148-required-supply-headroom-for-12vdc-out-at-400ma

器件型号:TPS62148

根据数据表、TPS62148可提供12VDC 的最大输出电压。

我可以在芯片上使用的最低电源电压(VIN)是多少、但仍然可以获得12 VDC 输出?

我在12 VDC 下的最大电流消耗将为400mA。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    TPS62148具有100%占空比运行。 但是、由于内部 HSFET 和电感器 DCR 上的 IR 压降、最小 VIN 高于所需的 VOUT。 您可以在数据表的9.4.3节中查看公式7来实现这一点。  确认实际最小 VIN 的一种方法 是使用您选择的电感器尝试 EVM。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amod,这是我需要知道的。