This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:逐周期电流限制

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187022/lmr64010-cycle-by-cycle-current-limit

器件型号:LMR64010

大家好、

我想确认 LMR64010的电流限制行为、这是我的客户捕获的波形。

CH3:VoutCH4:ILCH2:VSW

我的客户使用 LMR640104将11Vin 转换为16Vout、当输出负载从600mA 变为1.9A 时、LMR64010仍能正常工作、如上图所示、这是否意味着逐周期电流限制方案仅限制低侧 FET 的导通时间? 如果负载继续上升、LMR64010将继续工作、我是否正确? 如果我的理解是正确的、那么负载持续上升会带来什么潜在风险?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    根据客户 的波形、 当 Iout=1.9A 时、LMR64010失去了将 Vout 调节为16V Vout 的能力、因为已触发峰值电流限制。

    您正了解电流限制功能、即该器件在导通期间对低侧 FET 上的电流进行采样。 它是峰值电流控制。

    进一步增大 Iout 将使器件无法正常工作、例如进一步降低 Vout 或触发热关断。

    一个问题:客户应用中使用的电感是多少? 我想确认观察到的峰值电流是否合理。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的回复、电感为10uH。  

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的反馈。 使用此电感时、最大 IL 电流大于预期值。 嗯、昨天的评论仍然有效。

    如果可用、您能否使用另一个 LMR64010提供在相同条件下测试的相同波形?

    此致

    Lei