大家好、
我想确认 LMR64010的电流限制行为、这是我的客户捕获的波形。
CH3:Vout、CH4:IL、CH2:VSW
我的客户使用 LMR640104将11Vin 转换为16Vout、当输出负载从600mA 变为1.9A 时、LMR64010仍能正常工作、如上图所示、这是否意味着逐周期电流限制方案仅限制低侧 FET 的导通时间? 如果负载继续上升、LMR64010将继续工作、我是否正确? 如果我的理解是正确的、那么负载持续上升会带来什么潜在风险?
此致、
查尔斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想确认 LMR64010的电流限制行为、这是我的客户捕获的波形。
CH3:Vout、CH4:IL、CH2:VSW
我的客户使用 LMR640104将11Vin 转换为16Vout、当输出负载从600mA 变为1.9A 时、LMR64010仍能正常工作、如上图所示、这是否意味着逐周期电流限制方案仅限制低侧 FET 的导通时间? 如果负载继续上升、LMR64010将继续工作、我是否正确? 如果我的理解是正确的、那么负载持续上升会带来什么潜在风险?
此致、
查尔斯
您好、Charles、
根据客户 的波形、 当 Iout=1.9A 时、LMR64010失去了将 Vout 调节为16V Vout 的能力、因为已触发峰值电流限制。
您正了解电流限制功能、即该器件在导通期间对低侧 FET 上的电流进行采样。 它是峰值电流控制。
进一步增大 Iout 将使器件无法正常工作、例如进一步降低 Vout 或触发热关断。
一个问题:客户应用中使用的电感是多少? 我想确认观察到的峰值电流是否合理。
此致
Lei