Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
您好!
我要配置 BQ40z50、以便在达到定义的剩余容量时、CUVC 或 CUV 打开 FET。 目的是具有特定的容量预留、负载无法访问该容量。 但是、在 FET 处于打开状态之前报告0% SOC 也很重要、因此负载可以平稳地自行关闭。
我的问题:
1) 1)我计划使用 CUVC 而不是 CUV 来定义 XDSG 阈值、因为我希望保留容量与放电电流无关、CUVC 似乎会尊重应用的放电电流。 这是最好的方法吗?
2) 2)我不确定如何配置"0%"阈值。 放电终止电压不考虑负载电流。 因此、在我看来、有两种可能的方法:
a)将放电终端电压设置为略高于 CUVC 将触发点的值、同时达到最大值 电流在流动。 -->问题:对于低电流,我将过早报告0%。
b)将放电终止电压设置为"真正的空电芯电压"、从而低于相应的 CUVC 阈值、并为所需的保留空间使用"保留容量"。 -->问题:永远不会达到终端电压,也不会更新 FCC,因为 CUVC 以前会触发。
到目前为止、我的假设是否正确? 哪一个选项是最好的?
谢谢、
Sebastian