请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 你(们)好。
我尝试确定电流分流器上预期的精度。
我使用数据表中列出的误差(失调电压)等以及分流器的%和 PPM/C 来估算它、但在实际应用中测量的误差稍差一些。
我怀疑分流器上的100R 串联电阻可能会增加误差?
您能否为此器件上的电流感测读数提供误差源?
原理图如下: 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我尝试确定电流分流器上预期的精度。
我使用数据表中列出的误差(失调电压)等以及分流器的%和 PPM/C 来估算它、但在实际应用中测量的误差稍差一些。
我怀疑分流器上的100R 串联电阻可能会增加误差?
您能否为此器件上的电流感测读数提供误差源?
原理图如下: 
您好、Cameron、
您可以考虑与库仑计数器相关的数据表电气特性部分中包含的规格、其中包括增益误差、增益漂移、偏移和 INL。 您可以评估您看到的误差是偏移误差还是增益误差-当您在整个范围内改变电流时、它是否保持恒定、或者主要是增益误差、以便误差随使用的电流而变化? 请注意、分流器和 PCB 在施加大电流时会发热、因此您可能会看到一些加热效应、这是由于它对 IC 以及分流电阻器和 PCB 布线的阻抗产生了影响。 100 Ω 电阻器不应增加明显的误差、因为流经这些电阻器的电流很小(由于数据转换器在运行时的输入电阻)。
谢谢、
Terry