This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电流感应精度

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187310/bq76940-current-sense-accuracy

器件型号:BQ76940

你(们)好。

我尝试确定电流分流器上预期的精度。

我使用数据表中列出的误差(失调电压)等以及分流器的%和 PPM/C 来估算它、但在实际应用中测量的误差稍差一些。

我怀疑分流器上的100R 串联电阻可能会增加误差?

您能否为此器件上的电流感测读数提供误差源?


原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您可以考虑与库仑计数器相关的数据表电气特性部分中包含的规格、其中包括增益误差、增益漂移、偏移和 INL。  您可以评估您看到的误差是偏移误差还是增益误差-当您在整个范围内改变电流时、它是否保持恒定、或者主要是增益误差、以便误差随使用的电流而变化?  请注意、分流器和 PCB 在施加大电流时会发热、因此您可能会看到一些加热效应、这是由于它对 IC 以及分流电阻器和 PCB 布线的阻抗产生了影响。  100 Ω 电阻器不应增加明显的误差、因为流经这些电阻器的电流很小(由于数据转换器在运行时的输入电阻)。

    谢谢、

    Terry