请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 您好、达尔文、
根据您的建议、我们将光耦合器更改为推荐的 CTR。 根据该设计、我们应该得到24VDC、但我们得到的电压大约为21V、具有大电压尖峰。 随附了输出电压图像以供您参考。 这不会在 PD 电路的输出端连接任何负载。 您能为我们提供一个解决此问题的解决方案。 还附加了栅极脉冲波形
与电路的其余部分连接后、最大电流约为200mA 输出电压波动、因此我们检查了 PSE 的电源(我们使用的是 TPS23861EVM)、发现48VDC 不是恒定的。 检测正在发生、提供48V 电压、但在大约800ms 后下降至0V、然后再次重复该周期。 随附的是供您参考的波形。 此外、还随附了在该场景中以 VC 测得的波形。
您能不能查看此内容并向我们推荐解决方案。