This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5069:SNVA683/LM5069:收敛问题

Guru**** 2544110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5069, LM5069EVM-627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722471/tina-spice-lm5069-snva683-lm5069-convergence-problem

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在 snva683应用报告中、德州仪器(TI)使用 LM5069为浪涌停止和反向电压保护提供了一种解决方案。

我尝试在 TINA-TI 的图1中重建电路、但对于瞬态分析、包括默认参数在内的各种参数存在收敛问题。

我没有粘贴到仿真电路中的唯一组件是输入端的 TVS 二极管、但这对于收敛不是问题。 有问题的设备接缝为 D1。 如果使用导线桥接 D1、则瞬态分析工作无任何问题。

LM5069的模型是否存在问题或是否有任何分析参数可使仿真正常工作?

提前感谢

e2e.ti.com/.../SNVA683.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8475.SNVA683.TSCHiZack

    仿真未收敛的原因是 PGND 网络实际上未连接到 EVM 用户指南中建议的物理接地引脚。 添加该引脚可以立即修复问题、我们还将更新产品文件夹模型。 感谢您发现错误。

    此致

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjani:

    像在所附的仿真文件中那样将 PGND 网络添加到物理接地、实际上与桥接二极管 D1相同。 这样会导致 LM5069的 VIN 和 GND 引脚之间产生负电压、这违反了器件的绝对最大额定值。 这与 snva683或 LM5069EVM-627中的建议不同。 在这些电路中、有两个不同的接地网、一个器件接地用于 LM5069、一个全局接地用于整个电路板。 这两个接地端通过二极管 D1进行连接。

    但是、您的回答让我想到了切换到接地网的想法。 在所连接的仿真中、我使用 TINA-TI 接地符号作为器件接地、并使用一些跳线符号来提供全局接地网 SGND。 电路的输入和输出电压现在重新调整为 SGND。 现在 VCC 不再为负、不会超出绝对最大额定值、仿真正在收敛。

    因此、计算似乎需要 LM5069的 GND 引脚上的 TINA-TI 接地符号。 如果仿真电路中只有一个 LM5069、我确信这种权变措施是可行的。 如果有两个 LM5069 (例如用于双向开关)、则需要两个不相关的器件接地。 是否有可能更新器件模型以使此类仿真成为可能、以及何时可以分发? 还是 SPICE 仿真的一般问题、这些问题无法通过简单的模型更新进行更改?

    此致

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SNVA683new.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    很抱歉、我们的回答较晚、但 十年前发布的模型 未配置为处理全局接地 、因为本地 GND 可能被内部网络中的0V 接地所取代。  在过去几年中、我们更广泛地检查了这些配置。  

    此致

    Ranjani