This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:化学 ID

Guru**** 2500305 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723411/bq27542-g1-chemistry-id

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

如果 BD Studio 已经具有 Chemistry ID、我们只需选择该 ID、对吗?(请参阅下面的)  

  

2、chem-ID 中的所有预设参数是否正确? 我选择 Sanyo UR14500p (800mAh)、但为什么它显示不同的容量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    否所有参数未在 chem id 中预设。 您需要配置数据闪存参数、然后执行学习周期以确保监测计的准确性。 请参阅 TRM。 此外、选择化学 ID 后、您需要按"从数据库更新化学成分"按钮

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Onyx。 这意味着我们需要 从  电池制造商处获取参数、首先 是是否已列出化学 ID、然后针对新电池(未在 chem-ID 中列出)执行学习周期。我们 需要将学习周期 数据反馈给您、以便将其添加到您的化学 ID 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    不需要、您无需从电池制造商处获取信息。 您可以按照我们的工具 gpcchem 的说明运行 rel-dis-relel 测试、该工具将为您的单元格提供紧密的 chem id 匹配(如果有)。 然后、您将运行学习周期课后奖励。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    谢谢、我阅读了 bq27542-G1的技术参考手册、并参阅附录 C 的 C5、C.5是否仅优化实际环境条件? 根据《GPC Golden GG Maker 工具的简单指南》、我们需要向您发送测试数据以获取更新的 GG 文件。 我是对的吗?我们的产品具有不同的阶段、有时是正常消耗、但有时是最大消耗、我想知道如何优化此项目。
    另一个问题是附录 C 的 C7、即如何测试电池组。
    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    学习周期或化学 ID 识别 与不同模式下的电流消耗没有任何关系。 该监测计测量您的应用在不同模式下消耗的电流、并相应地更新 FCC 和 SOC。 下面是您需要做的事情、以使您的产品出门。

    使用 gpc chem 标识您的 chem ID

    -按照附件中的说明执行学习周期。

    e2e.ti.com/.../8015.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    -按照博客中的说明评估监测计的准确性。

    e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    谢谢

    Onyx